请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23758 主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR-007、 TPS23881EVM-008、 TPS23881
您好朋友;
无论是否有符合以下参数要求的 IC、都可以推荐整个方案。谢谢
60W 5千兆 POE 电源
输入范围;100-240V 交流、50/60Hz
输出;48VDC 1.25A 60W
桌面型、带 IEC320-C14、3引脚插座
支持10/100/1000Mbps 千兆位
5引脚4536+/127878、4对
经 UL 认证