请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 你(们)好
我有一个利用 BQ25713的设计、它存在一个奇怪的问题、即当我从墙上连接 USB 电缆时、器件有时会复位。 这是 ESD 吗? 我意识到、虽然电缆的接地端接触屏蔽连接器的接地端、但这是不可能的、当这两个连接器在设备使用电池电源时发生接触时、它会间歇性地重置系统。
我的屏蔽层连接到电路板上的系统接地端(我只有一个接地端)、但是否有模式或状态可将充电器设置为高阻抗的位置? 我能想到的是、如果它设置为充电而不是充电、那么当您将接地连接到接地、或者将某些东西发送到系统中的任何具有潜在差异的东西时? 我不确定。 有什么想法吗?
我很快将发布原理图的屏幕截图。
谢谢!