This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:连接电池充电器时器件复位

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871505/bq25713-device-resets-when-connecting-battery-charger

器件型号:BQ25713

你(们)好

我有一个利用 BQ25713的设计、它存在一个奇怪的问题、即当我从墙上连接 USB 电缆时、器件有时会复位。 这是 ESD 吗? 我意识到、虽然电缆的接地端接触屏蔽连接器的接地端、但这是不可能的、当这两个连接器在设备使用电池电源时发生接触时、它会间歇性地重置系统。

我的屏蔽层连接到电路板上的系统接地端(我只有一个接地端)、但是否有模式或状态可将充电器设置为高阻抗的位置? 我能想到的是、如果它设置为充电而不是充电、那么当您将接地连接到接地、或者将某些东西发送到系统中的任何具有潜在差异的东西时? 我不确定。 有什么想法吗?

我很快将发布原理图的屏幕截图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       感谢您的提问、您能否确认在上述情况下复位了哪些寄存器。

       请注意、当 VBUS 从充电器上插拔时、REG0x 14 (充电电流);REG0x 0F/0E (IIN_HOST);REG0x 0B/0A VIN_DPM;REG0x 25/24 (IIN_DPM)寄存器将全部自动复位。 您是否看到类似的行为?  

    此致