This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970工作机制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889416/bq2970-bq2970-working-mechanism

器件型号:BQ2970

大家好、我将在这里介绍问题:

1、若不能接入+12V 电压、则在 VBAT + VBAT 电池之间通过一个隔离、3.8V 电池电压、MCU 和 LCD 已连接、蜂鸣器、VDD 测试和3 v3无电压、QT1 G 和 VBAT 之间的电压为2.8 ~ 3.0V、 QT2 G 和 VBAT 电压低于0.01V、QT2 DS 极短路、输出正常、判断为 QT2导通。

2.在上述测试条件下(已连接到电池)、访问12V、输出正常、负载正常工作;关闭12V、 然后、电池仍然可以正常工作、并测试 QT2 G 极点和 VBAT-之间的电压为3.8v。

根据数据、芯片检测到 QT1和 QT2的导通电阻。 建议单导通电阻为7.5mr。 此外、在 I SHORT QT2之后、QT1和 QT2之间的电压仅为2mV、这与测试 QT2和 QT1后的电压相同。

您能否告诉我、此芯片 BQ2970工作机制在单独的电池上不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我不确定我是否明白了。 蜂鸣器是否用于测试导通性? 这可能会损坏器件?

    该器件应使用单独的电池供电。 V-检测 FET 上的压降。 也许您可以使用 VBAT+与 GND 之间的负载进行测试。

    此致、

    Matt