Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
大家好、我将在这里介绍问题:
1、若不能接入+12V 电压、则在 VBAT + VBAT 电池之间通过一个隔离、3.8V 电池电压、MCU 和 LCD 已连接、蜂鸣器、VDD 测试和3 v3无电压、QT1 G 和 VBAT 之间的电压为2.8 ~ 3.0V、 QT2 G 和 VBAT 电压低于0.01V、QT2 DS 极短路、输出正常、判断为 QT2导通。
2.在上述测试条件下(已连接到电池)、访问12V、输出正常、负载正常工作;关闭12V、 然后、电池仍然可以正常工作、并测试 QT2 G 极点和 VBAT-之间的电压为3.8v。
根据数据、芯片检测到 QT1和 QT2的导通电阻。 建议单导通电阻为7.5mr。 此外、在 I SHORT QT2之后、QT1和 QT2之间的电压仅为2mV、这与测试 QT2和 QT1后的电压相同。
您能否告诉我、此芯片 BQ2970工作机制在单独的电池上不可用?