This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5102:如何设置 SYn 降压模式?

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5102, LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888833/lm5102-how-to-set-syn-buck-mode

主题中讨论的其他器件:LM5102LM5012

大家好、

您能否帮助检查如何将 LM5102设置为 SYn 降压模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    您可以使用 RT 引脚确定电路中所需的有效死区时间。

    LM5102不会生成任何内部信号(取决于 RT 电阻器值的延迟时间除外)。 控制器必须将 SYn 降压栅极驱动器应用于 LM5102。

    如果您有其他问题、请告知我们。 如果没有、请按绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Don、

    但是、如果我只有一个 PWM 信号用于驱动 SYn 降压、那么该 LM5102是否可以用于 SYn 降压信号?

    我认为仅使用 RT 无法满足 SYn 降压信号、因为占空比会随负载变化而动态变化。

    在数据表中、我找到了"同步降压电路"、您可以帮助检查如何设置此模式吗?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    [引用用户="James Zhan"]

    但是、如果我只有一个 PWM 信号用于驱动 SYn 降压、 那么该 LM5102是否 可以用于 SYn 降压信号?

    [/报价]

    您不能在仅具有一个 PWM 信号的同步降压中使用 LM5012。 两个 PWM 信号都必须来自控制器。 这是因为 LM5012为高侧和低侧驱动获取单独的输入。 (参见下图)

    这也是 Don 在之前的答复中所说的。

    [引用 user="James Zhan">由于在数据表中我找到了"同步降压电路"、您能否帮助检查如何设置此模式?  [/报价]

    为了在同步降压电路中使用 LM5102、您无需设置任何特殊模式/配置。

    数据表中的第8.2节 显示了"典型实现"、这基本上是您要询问的同步降压转换器电路。

    我希望这回答了问题、请按绿色按钮、但如果您对此有更多问题、请告知我们。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢详细的解释!

    James