大家好、
您能否帮助检查如何将 LM5102设置为 SYn 降压模式?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
James、
[引用用户="James Zhan"]
但是、如果我只有一个 PWM 信号用于驱动 SYn 降压、 那么该 LM5102是否 可以用于 SYn 降压信号?
[/报价]
您不能在仅具有一个 PWM 信号的同步降压中使用 LM5012。 两个 PWM 信号都必须来自控制器。 这是因为 LM5012为高侧和低侧驱动获取单独的输入。 (参见下图)
这也是 Don 在之前的答复中所说的。
[引用 user="James Zhan">由于在数据表中我找到了"同步降压电路"、您能否帮助检查如何设置此模式? [/报价]
为了在同步降压电路中使用 LM5102、您无需设置任何特殊模式/配置。
数据表中的第8.2节 显示了"典型实现"、这基本上是您要询问的同步降压转换器电路。
我希望这回答了问题、请按绿色按钮、但如果您对此有更多问题、请告知我们。
最好
Dimitri