Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 您好的团队:
客户需要使用 TPS65132 VGH/VGL 为 某些新显示设置+/- 6V、我们知道 当前 芯片组默认为+/- 5.2V 或更高、如果客户需要更改为+/- 6V、 则应设置内部 EEPROM、 但 有1000x 的可重复编程时间限制、 这并不好。 我们是否有解决方案可以将 TI 端的默认电压设置为+/- 6V?
谢谢!