This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:关于将 TPS65132的 VPOS 和 Vneg 更改为+/-6V 的方法

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888972/tps65132-about-the-way-of-change-vpos-and-vneg-to--6v-for-tps65132

器件型号:TPS65132

您好的团队:

客户需要使用 TPS65132 VGH/VGL 为 某些新显示设置+/- 6V、我们知道 当前 芯片组默认为+/- 5.2V 或更高、如果客户需要更改为+/- 6V、 则应设置内部 EEPROM、 但 有1000x 的可重复编程时间限制、 这并不好。 我们是否有解决方案可以将 TI 端的默认电压设置为+/- 6V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/18/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    客户可以在寄存器中设置+/-6.0V 电压、然后通过将 Wed (写入 EEPROM 数据)位设置为1将这些新设置存储在 EEPROM 中。 这将在 EEPROM 中存储6.0V 的新设置、并且每次之后、电压将在+/-6.0V 上升、而无需写入任何寄存器。

    为什么 EEPROM 编程限制为1000个问题? 客户只需对 EEPROM 进行一次编程、对吧?

    此致、

    辽卡特