Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627, LM5060, LM5069, LM5060-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5069EVM-627、 LM5060、 LM5069、
您好、先生、
我的客户正在寻找具有浪涌电流限制和反向电流保护功能的解决方案。
最大电流为2.6A、额定电压需要支持36V。
我发现有一个 LM5069EVM-627具有此功能、但我的客户需要 Q 级。
我的问题是:
1. LM5060是否支持反向电流保护?
2.如果1是、 我们是否有 LM5060的反向电流保护电路?
3. 如果1是肯定的、我们是否有具有反向电流保护电路的 EVM?
4.如果1不是、我们是否有 LM5069 Q 级解决方案? 或您可以建议的其他解决方案?
非常感谢、
Patrick