This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:反向电流保护

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627, LM5060, LM5069, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870917/lm5060-q1-reverse-current-protect

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5069EVM-627LM5060LM5069

您好、先生、

我的客户正在寻找具有浪涌电流限制和反向电流保护功能的解决方案。

最大电流为2.6A、额定电压需要支持36V。

我发现有一个 LM5069EVM-627具有此功能、但我的客户需要 Q 级。

我的问题是:

1. LM5060是否支持反向电流保护?

2.如果1是、 我们是否有 LM5060的反向电流保护电路?

3. 如果1是肯定的、我们是否有具有反向电流保护电路的 EVM?

4.如果1不是、我们是否有 LM5069 Q 级解决方案? 或您可以建议的其他解决方案?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    您能否分享一些有关应用用例和终端设备的更多详细信息?

    LM5060-Q1具有 MOSFET、采用背靠背配置、但仅在器件禁用时提供反向电流保护。 此应用是否可以接受? 遗憾的是、我们没有采用 背靠背 MOSFET 配置的 EVM

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    将此讨论通过电子邮件进行、因为它涉及客户信息。  

    请在解析后关闭此主题。

    此致、Rakesh