请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54332 大家好、
客户的 PCB 工艺未组装市面上的 Cboot 和大规模生产。 请您对问题提供意见吗?
1.如果不填充此 Cboot、副作用会是什么?
什么是 PH 引脚仍然可以输出5V 电压? 但是、波形显示输出侧存在5.8V 瞬态。
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户的 PCB 工艺未组装市面上的 Cboot 和大规模生产。 请您对问题提供意见吗?
1.如果不填充此 Cboot、副作用会是什么?
什么是 PH 引脚仍然可以输出5V 电压? 但是、波形显示输出侧存在5.8V 瞬态。
BR、
SHH