This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:询问 TPS54332 Cboot 设计

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869665/tps54332-asking-for-the-tps54332-cboot-design

器件型号:TPS54332

大家好、

客户的 PCB 工艺未组装市面上的 Cboot 和大规模生产。 请您对问题提供意见吗?


1.如果不填充此 Cboot、副作用会是什么?
什么是 PH 引脚仍然可以输出5V 电压? 但是、波形显示输出侧存在5.8V 瞬态。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Cboot 是必需的、如果没有 Cboot、转换器将无法工作。 Cboot 用于为高侧 FET 供电。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    为什么客户仍然可以在没有 Cboot 的情况下测量电压输出?

     不使用 Cboot 获取 Vout 的可能性是什么?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有 Cboot、则转换器无法正常工作。 因为高侧 FET 无法正确导通。

    如果没有 Cboot、则无法正常工作。

    肖恩