This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:默认 I2C 模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870556/tps65910-default-i2c-mode

器件型号:TPS65910

尊敬的团队:

默认的 I2C 通信模式是什么?

我可以通过 PN 代码或其他方法判断默认 I2C 模式吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该设备的专家目前不在办公室、将于8日返回。 请接受他的答复延迟。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TPS65910是一款 I2C 从器件。 I2C 通信速度由 I2C 主设备(MCU 或处理器)决定。 无论 SCL 引脚的频率是多少、都可以直接决定 I2C 通信的速度(100kbps、400kbps 等)

    我们数据表中的 I2C 特性表有时被称为"要求"、因为 I2C 主设备必须满足这些要求才能使 I2C 通信正常工作。 I2C 规范 归 NXP 所有、TPS65910数据表中的表格将与规范相匹配或突出显示我们不符合规范的参数、以便在您尝试实施 I2C 时不会出现意外情况。

    I2C 规范的第48页的列出了标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)的等效参数、而第52页的列出了高速模式(HS 模式、3.4MHz)的参数。 在查看时、我没有发现 TPS65910数据表和 I2C 规格之间存在任何差异。