This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:bq76200

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888919/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76930

您好、先生、

我的客户将使用 bq76930*2用于20节电动自行车解决方案,请告知我们是否可以将 bq76200用于20节电动自行车应用(+bq76930*2)?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    BQ76200在最高引脚上的最大绝对电压为100V。  如果电荷泵电压保持在16V 左右且运行条件不同、则最大 BAT+电压将达到84V。  您还需要为 BAT+和 PACK+上的瞬态提供一些预算。  对于电压较低的电池和安静的环境、它的工作原理可以让人接受、但电动自行车通常是一个嘈杂的环境。  当然、请检查系统规格和预算、但 BQ76200可能不是驱动器的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、您有更好的解决方案吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您可以查看隔离式栅极驱动器,请参阅 http://www.ti.com/gatedrivers 上的选项 。  一些设计人员将针对电压设计自己的栅极驱动器电路、或使用低侧开关并隔离通信路径。