请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 主题中讨论的其他器件: BQ76930
您好、先生、
我的客户将使用 bq76930*2用于20节电动自行车解决方案,请告知我们是否可以将 bq76200用于20节电动自行车应用(+bq76930*2)?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ian:
BQ76200在最高引脚上的最大绝对电压为100V。 如果电荷泵电压保持在16V 左右且运行条件不同、则最大 BAT+电压将达到84V。 您还需要为 BAT+和 PACK+上的瞬态提供一些预算。 对于电压较低的电池和安静的环境、它的工作原理可以让人接受、但电动自行车通常是一个嘈杂的环境。 当然、请检查系统规格和预算、但 BQ76200可能不是驱动器的最佳选择。
尊敬的 Ian:
您可以查看隔离式栅极驱动器,请参阅 http://www.ti.com/gatedrivers 上的选项 。 一些设计人员将针对电压设计自己的栅极驱动器电路、或使用低侧开关并隔离通信路径。