请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1尊敬的 TI 员工:
我请求在输入1200V (高于)/15A (低于)条件下提供输入反向保护。
其中考虑了高侧使用 P-MOSFET、但 HV P-FET 并不容易购买。
那么、您能帮助我们提供您的建议吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.