This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入反向保护设计请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888994/the-input-reverse-protect-design-request

主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

尊敬的 TI 员工:

我请求在输入1200V (高于)/15A (低于)条件下提供输入反向保护。
其中考虑了高侧使用 P-MOSFET、但 HV P-FET 并不容易购买。
那么、您能帮助我们提供您的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 数据表中的图41、LM5060-Q1可用于反极性保护、但工作电压最高仅为65V。 遗憾的是、我们没有支持1200V 的解决方案。

    您的应用是什么?

    此致、Rakesh