This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:放电电流异常

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870195/bq25895-discharge-current-abnormal

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户使用 BQ25895作为其充电器、测试期间未连接适配器、所有负载(BUC+CPU)均连接到 VSYS。

当它们在默认模式下将电池连接到 VBAT 和 BQ258250的寄存器(因为现在 CPU 已关闭、没有寄存器被写入)时、它们将观察到从电池流出的电流为0.1mA (通过万用表)。

在 CPU 上电后、CPU 将向 BQ25895写入寄存器、如下所示:

REG[0x00]= 0x7f

REG[0x01]= 0x04

REG[0x02]= 0x7d

REG[0x03]= 0x3E

REG[0x04]= 0x8F

REG[0x05]= 0x11

REG[0x06]= 0x53

REG[0x07]= 0xcd

REG[0x08]= 0x03

REG[0x09]= 0x44

REG[0x0A]= 0x93

REG[0x0B]= 0x02

REG[0x0c]= 0x00

REG[0x0d]= 0x15

REG[0x0E]= 0x59

REG[0x0F]= 0x59

REG[0x10]= 0x3D

REG[0x11]= 0x00

REG[0x12]= 0x00

REG[0x13]= 0x3f

REG[0x14]= 0x39

然后关闭 CPU、在关闭过程中、CPU 将向 REG14中的 REG_RST 写入1、这将把所有寄存器重置为默认值、 但它们将观察到流出电池的电流从0.1mA 摆动到大约0.6mA、如下面的.MOV 文件中所示。 (我们确信降压被禁用、使能引脚为低电平、CPU 为低电平)。

e2e.ti.com/.../0106_5F00_2.mov

在我们断开并重新连接电池后、电池的放电电流会恢复到0.1mA。

因此放电电流差异是由软件复位和硬件上电复位引起的。

放电电流为何不同? 什么可能导致放电电流摆幅?

软件复位后、我们观察到的寄存器如下所示、所有寄存器均为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    电池电流预计在 I2C 读取/写入期间和之后的短时间内会增加。  在最后一次 I2C 读取/写入后、电流更高多长时间?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论最后一次 I2C 写入后经过多长时间、放电电流都将始终跳转。

    在我上传的视频中、我们可以看到电流跳跃、如:0.1mA、0.32mA、0.1mA、0.56mA、0.1mA、 0.52mA、0.1mA、0.26mA、0.1mA、每次从0.1mA 跳变大约为1mA。

    我们通过移除 D+和 D-上的下拉15kOhm 进行了另一个实验、跳转现在始终介于0.1mA、0.13mA、0.1mA、0.13mA 之间。

    但是、在我们断开并重新连接电池后、放电电流持续为0.1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    该线程通过单独的通道进行处理。 螺纹已闭合。

    谢谢、

    宁。