This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:从并联 bq2597x 系统向电池提供快速充电电流

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889005/bq25970-fast-charge-current-to-battery-from-paralleled-bq2597x-system

器件型号:BQ25970

尊敬的先生:

bq2597x 数据表中提到了8A 快速电池充电电流。
是否可以通过单个 bq2597x 为电池提供8A 充电电流?

我正在寻找一个大约10A 电池快速充电电流的解决方案。
是否可以通过并联 bq2597x (门架/从机)系统来实现?

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    这取决于热设计。  通常, 它适用于25~30W 充电。   

    是的、BQ25970具有用于并行操作的专用同步信号。 双路 BQ25970是适用于40~50W 充电的解决方案。

    阿伦