请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25970 尊敬的先生:
bq2597x 数据表中提到了8A 快速电池充电电流。
是否可以通过单个 bq2597x 为电池提供8A 充电电流?
我正在寻找一个大约10A 电池快速充电电流的解决方案。
是否可以通过并联 bq2597x (门架/从机)系统来实现?
谢谢、
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.