This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:支持电池

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869960/bq25619-cell-support

器件型号:BQ25619

您好!

LiFePO4包含在 bq25619的"电池化学特性"屏幕中。
如果您受到支持、请告诉我如何使用。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pan-M、

    我 没有看到任何附加的屏幕。

    该充电器支持 LiFePO4。 LiFePO4的典型 CV 电压为3.6V。 您必须通过 I2C 对 REG04进行编程、以将 VBATREG 设置为3.6V。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LiCoO2和 LiFePO4的充电曲线不同、是否没有问题?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、

    除非您计划执行过度充电方法、否则充电配置文件中的差异很小。

    但是、LiFePO4的标准充电是 CC-CV。 一旦微小的差异可能是预充电转换阈值、但我发现许多 FePO4电池也使用3.0V 作为预充电到快速充电转换点。  

    现在、如果您允许 FePO4对电池进行过度充电、方法是 CC-CV 稍微发生变化、这与铅酸更相似、这允许更高的过充电电压、然后是更低的浮动充电电压。

    如果您的电池制造商指定了不同的内容、请分享、我们可以对此进行处理。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我知道、我们的客户确认了电池的规格。

    此致、
    PAN-M