请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 您好!
LiFePO4包含在 bq25619的"电池化学特性"屏幕中。
如果您受到支持、请告诉我如何使用。
此致、
PAN-M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据我的经验、
除非您计划执行过度充电方法、否则充电配置文件中的差异很小。
但是、LiFePO4的标准充电是 CC-CV。 一旦微小的差异可能是预充电转换阈值、但我发现许多 FePO4电池也使用3.0V 作为预充电到快速充电转换点。
现在、如果您允许 FePO4对电池进行过度充电、方法是 CC-CV 稍微发生变化、这与铅酸更相似、这允许更高的过充电电压、然后是更低的浮动充电电压。
如果您的电池制造商指定了不同的内容、请分享、我们可以对此进行处理。
此致、
Joel H