This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:电流限制与输入到输出差分电压间的关系

Guru**** 2515155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870252/tps7a4501-sp-current-limit-vs-input-to-output-differential-voltage

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7A45

在数据表的图20中、有一条注意事项 deltaVOUT = 100mV。  这意味着什么?

这些测量的负载是否短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    此数字不在数据表的航天级版本中。  它仅在商用 TPS7A45数据表中提供。

    但是、这两者之间的关系密切、因为它们基于相同的设计。

    我没有参与获取此数据。  但是、Δ Vout 是触发条件不再有效的值、这是有道理的。  IE、当 Vout 从空载值超过100mV 时、这是特定 VI/Vo/IO 条件的结果。  

    航天级版本限制为1.5A。

    这些曲线表示存在较大的内部 VI/Vo 压降时器件散热能力的限制。   这些曲线会因布局而有所不同、电路板能够将热量从器件中散发出去、同时仍保持125C 的最高建议工作结温。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    明白了。  该图如航天级数据表中的图14所示。

    我了解到、从载流角度来看、我们受到了热限制、输入/输出差分不断增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、这回答了您的问题吗?

    如果是、您可以单击 Resolved (已解析)以关闭。  否则、我将在几天内手动关闭它。

    此致、

    涉水