主题中讨论的其他器件: DAC53401、 LM73605、 LM73606
我尝试通过向 SS/TRK 引脚提供可调电压来控制 LMZM33604的输出电压。
这似乎起作用,但结果令我感到困惑。
LMZM33604反馈分压器设置为3.3V 输出。 我希望无论 TRK 电压如何、都会设置最大输出电平。
我将 DAC53401连接到 SS/TRK 引脚。 它可以灌入 μ 2µA。 它也可被设定为生成一个三角波。 我捕获了输入和输出波形。 黄色波形是0.5V/div 处的 DAC 输出。 绿色表示模块在1V/div 时的输出。 我在输出端放置了一个10Ω Ω 负载。
它看起来工作正常、但增益似乎为~ 3.2x。
这是我应该期待的吗? 我想我预计增益为1。 数据表中没有给出关系的建议。 有关 LM73605控制器 E2E 的另一个已回答问题是预期增益为2。