This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:跟踪输入

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604, DAC53401, LM73605, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885954/lmzm33604-track-input

器件型号:LMZM33604
主题中讨论的其他器件: DAC53401LM73605LM73606

我尝试通过向 SS/TRK 引脚提供可调电压来控制 LMZM33604的输出电压。  

这似乎起作用,但结果令我感到困惑。  

LMZM33604反馈分压器设置为3.3V 输出。  我希望无论 TRK 电压如何、都会设置最大输出电平。

我将 DAC53401连接到 SS/TRK 引脚。  它可以灌入 μ 2µA。  它也可被设定为生成一个三角波。  我捕获了输入和输出波形。  黄色波形是0.5V/div 处的 DAC 输出。  绿色表示模块在1V/div 时的输出。  我在输出端放置了一个10Ω Ω 负载。

它看起来工作正常、但增益似乎为~ 3.2x。  

这是我应该期待的吗?  我想我预计增益为1。  数据表中没有给出关系的建议。  有关 LM73605控制器 E2E 的另一个已回答问题是预期增益为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    SS/TRK 引脚通常用于控制在启动期间输出电压斜升的速度、并通过外部电压斜升。 使用此功能时、通常需要考虑过度消耗的输入电流。 如果您关心控制器件的输出电压调节、我建议使用以下方法:

    我可以说的是、我创建了一个动态输出电压电源模块、使用 DAC 将电流注入器件的反馈引脚。  

    下面是一 个有用的应用手册 、详细介绍了为"动态"可调输出配置电源模块的过程。 在这种情况下、您注入反馈的电流越大、您的输出电压就越低。 顶部电阻器和最小注入电流将决定您的输出电压范围。 如果您关心精密分辨率电压阶跃、那么 Rtop 应该相对较小。  

    借助此配置、您不必担心提供外部电压斜坡。 您只需设置 DAC、将所需的电流注入 FB 节点、然后调整电源模块的调节点。 我认为这更适合您的情况。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我已使用电流注入反馈来控制其他电源。 问题是非线性要求进行处理以计算输入到输出之间的关系、精度取决于电阻器的容差、分辨率取决于您所操作的非线性范围的哪一端。

    我正在寻找更好的解决方案。  这就是我正在试验跟踪电源的原因。

    您是否有关于 TRK 输入预期增益的数据?

    数据表中似乎应该更好地介绍这一点。  跟踪还可用于确保一个斜升电源不会超过另一个斜升电源、并且在不了解增益的情况下无法实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    如果我要查看您与 LM73606相关的原始问题、则 Ankit 并不表示增益固定为2倍。 他说、对于客户的2Vout、该器件将跟踪、直到反馈节点看到1V、之后的任何电压都不会影响 Vout。  

    以下是以下关系:

    • VOUT 至 VFB (由电阻分压器分压比设置)  
    • VSS_TRACK 到 VFB (1V:1V)  

    使用原始后置参考、我获取了客户的 Vtrack 和 Vout 数据点、给定了2V 输出和100k 顶部100k 底部电阻、并绘制了图以提供以下视觉效果:

    请注意 VFB (反馈电压)如何跟踪高达1V 的 VSS_TRACK。 在这个1V 点之后、器件不再跟踪外部斜坡。

    在您的情况下,我希望 VSS_TRACK 和 Vout 之间的比率为(Vout:1V)。  

    希望能回答您的问题。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    划伤我的头后、这就回答了我的问题。

    输出的 TRK 增益取决于 VFB 分压器。  我没有想到这一点。

    TRK 具有0-VFB 的范围。  对于 LMZM33604、VFB 为0.987-1.017。  TRK 范围约为0-1V。

    针对0-1V TRK、将输出缩放到电阻器配置的反馈的0至100%。

    由于我将反馈配置为3.3V 输出、因此我在 TRK 上获得了3.3x 的增益。  在 LM73606示例中、他的反馈配置为2V 输出、因此增益为2倍。

    现在、为了获得额外的要点、您能否在数据表第7.3.13节中解释此注释? '启动后的外部斜坡最终电压必须大于1.5V、以避免噪声干扰基准电压。'

    根据上述分析、TRK 仅在0-1V 范围内有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    我正在尝试联系对核心 IC 转换器有更多了解的应用工程师。 当我获得有关这方面的更多信息时、我将中继响应。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请通过 j-hua@ti.com 直接与我联系、以便我可以更频繁地向您提供有关您问题的更新信息。 我仍在等待转换器应用工程师对数据表中的此注释进行评论。  

    现在、我将关闭此主题、但请放心、我将积极推动获取有关此主题的更多信息。

    此致、

    Jimmy