This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:tps54561的输入电压低于输出电压、会发出呼喊声、使用是否违法?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870516/tps54561-the-input-voltage-of-tps54561-is-lower-than-the-output-voltage-it-will-make-a-shouting-sound-is-it-illegal-to-use

器件型号:TPS54561

你(们)好

使用 tps54561、您目前使用的是12V 至11V、电流为3.5A;
输入12V 不稳定。 输入电压为11.2V、输出电压为11V 时、会产生蛤声。 它是否在异常使用期间发出? 输入功率为12V、但输入电压范围为9V 至16V
该电路图在官方网站上进行了仿真。 R169现在为78k、无法调整频率。 输入11.2v 和输出11v 时、会有一个大喊大叫的声音
在仿真期间、输入应为12.1V、否则输出不能为11V。 如果有一种频谱分布仪器来匹配电感、电容和频率之间的关系、则可以通过一种方法将声音调节到人们无法听到的范围;


正常使用时,没有大喊大叫的声音,但温度上升是明显的;
tps54561的输入电压低于输出电压、会发出大喊大叫的声音、使用是否违法?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您能否先联系 TI 分销商 FAE 以获得现场支持?

    B R

    Andy