主题中讨论的其他器件: LM63625-Q1
你好
我们的客户对您的产品 LM63625-Q1和 LM63635-Q1非常感兴趣。
我对此有一些疑问。
因为这些产品提供了 SYNC_Pin 和 MODE_Pin。
LM63635-Q1的输入电压范围为3.5V 至32V。
LM63625-Q1和 LM63635-Q1之间的输入电压范围为何不同?
我知道这些编程器具有良好的噪声性能。
这些产品是 HotRod 产品吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
您好、Rie、
来回答您的问题
(1) LM63625/35-Q1能否在 FPWM 模式下使用外部同步功能?
默认情况下、同步时它将进入 FPWM 模式。 因此、您无需将此引脚连接到 VCC。 您只需注入 SYNC 信号、器件将在 FPWM 中运行
您好 Arief、
感谢您的快速回复。
根据第36页 LM63635-Q1的数据表、我确认了400kHz 时的 EMI 数据。
它是在400kHz 时使用扩频功能的 EMI 数据吗?
如果您的答案是"是"、我认为峰值非常高。
我想知道原因。
我计划使用外部时钟、在300k、330k 和360kHz 下使用它。
LM63635-Q1能否使用具有外部时钟功能的扩频功能?
此致、
RIE