This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:LM63625-Q1和 LM63635-Q1的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, LM63625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887509/lm63635-q1-questions-of-lm63625-q1-and-lm63635-q1

器件型号:LM63635-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63625-Q1

你好  

我 在设计公司工作、并与一级客户合作处理汽车应用。
我们的客户对您的产品 LM63625-Q1和 LM63635-Q1非常感兴趣。
我对此有一些疑问。  
 
(1)
LM63625/35-Q1能否在 FPWM 模式下使用外部同步功能?
因为这些产品提供了 SYNC_Pin 和 MODE_Pin。  
(2)
LM63625/35-Q1能否动态地从 FPWM 模式更改为自动模式(从自动模式更改为 FPWM)?  
(3)
LM63625-Q1的输入电压范围为3.5V 至36V。
LM63635-Q1的输入电压范围为3.5V 至32V。
LM63625-Q1和 LM63635-Q1之间的输入电压范围为何不同?
(4)
TI 已发布 HotRod 封装产品。
我知道这些编程器具有良好的噪声性能。
这些产品是 HotRod 产品吗?  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rie、

    来回答您的问题

    (1) LM63625/35-Q1能否在 FPWM 模式下使用外部同步功能?   

    默认情况下、同步时它将进入 FPWM 模式。 因此、您无需将此引脚连接到 VCC。 您只需注入 SYNC 信号、器件将在 FPWM 中运行

    (2) LM63625/35-Q1能否动态地从 FPWM 模式更改为自动模式(从自动模式更改为 FPWM)?  
    是的、他们应该能够从这两种模式中动态地更改模式。 只要您想更改为 PFM 模式、SYNC 引脚为0
    (3)
    输入电压范围是差异、原因是 LM63635-Q1上的电流更高。 我们对这一点进行了限制、因为较高的电流会在器件上产生更多的开关噪声。  
    (4)
    TI 已发布 HotRod 封装产品。
    我知道这些编程器具有良好的噪声性能。
    这些产品是 HotRod 产品吗?  
    遗憾的是、这些不是 HotRod 产品。 我们为该器件提供了 TSSOP 封装和 WSON 封装
    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、  
    感谢您的支持。

    抱歉...我还有一个关于扩频功能的问题。
    我想在 Fsw 的400kHz 频率下使用 LM63625或 LM63635。
    我可以在400kHz 时使用扩频功能吗?

    此致、
    RIE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rie、

    是的、展频在400kHz 时应该正常工作。  


    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、
    感谢您的快速回复。
    根据第36页 LM63635-Q1的数据表、我确认了400kHz 时的 EMI 数据。
    它是在400kHz 时使用扩频功能的 EMI 数据吗?
    如果您的答案是"是"、我认为峰值非常高。
    我想知道原因。

    我计划使用外部时钟、在300k、330k 和360kHz 下使用它。
    LM63635-Q1能否使用具有外部时钟功能的扩频功能?

    此致、
    RIE

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rie、

    器件符合 CISPR-25 5类 EMI 标准、如 EMI 图限制线所示。 该标准(如果您不熟悉该标准)比大多数商业 EMI 标准严格得多。

    使用的滤波器非常小。 展频具有非常小的抖动。

    使用更大的滤波器组件、可以实现进一步的衰减。 我们尝试在器件和滤波器设计的良好 EMI 性能和低成本之间实现平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当进行同步时、扩频被关闭