This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:用于温度降额、过流、过压保护锁存/循环的模拟电路(例如:由运算放大器组成)?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870297/lm5030-analog-circuit-ex-consist-of-opamp-for-temp-derating-over-current-over-voltage-protection-latch-cycle

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件:LM5020

尊敬的 TI

感谢您的关注。

我想使用 LM5020或 LM5030开发200W 电池充电器。

在次级侧为电池充电时、需要一个用于控制过流、过压、保护锁存/周期和温度降额操作的电路。

由于这四项操作不使用微型计算机、因此应根据申请开发的公司的设计规格进行调整。

是否有任何 TI 开发资源可帮助开发用于控制模拟电路过流、过压、保护锁存/周期和温度降额的电路?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过命令 COMP 引脚为零或 将 SS 引脚下拉至低于0.45V 来禁用输出。它们可用于实现过流和过压保护。   如果在故障条件下将 SS 引脚下拉至0V、则当故障条件不再存在时、软启动电容器将被释放以斜升并逐渐重新启动转换器、从而通过修改 SS 电容器的值来实现保护锁存/周期。  至于温度、最好添加另一个常流控制环路、该环路通常用于电池更换器。  使用温度传感器感应您认为是最大值的变压器或功率 MOSFET 的温度、然后比较温度基准以更改输出电流基准值。

    此致、

    Teng