请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5030 主题中讨论的其他器件:LM5020、
尊敬的 TI
感谢您的关注。
我想使用 LM5020或 LM5030开发200W 电池充电器。
在次级侧为电池充电时、需要一个用于控制过流、过压、保护锁存/周期和温度降额操作的电路。
由于这四项操作不使用微型计算机、因此应根据申请开发的公司的设计规格进行调整。
是否有任何 TI 开发资源可帮助开发用于控制模拟电路过流、过压、保护锁存/周期和温度降额的电路?
感谢您的关注。