This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:触摸电路会导致芯片复位

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870082/bq76920-touching-the-circuit-causes-the-chip-to-reset

器件型号:BQ76920

我使用 bq76920管理三节18650电池。原理图如下。

当我触摸电路板上芯片右侧的引脚,它将切断封装输出和所有其他东西。我认为关键引脚可能是警报的。但我不确定。

我按如下所示的箭头滑动手指。手指将触摸芯片引脚以及连接到电池的电阻器和电容器。然后切断输出,的芯片可能具有触发保护功能。

这是怎么发生的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    检查状态寄存器以查看 BQ76920的状态。   

    您的手指似乎可以是电路的一部分、并提供电压以发出警报、从而导致 OVRD_ALERT 状态故障。