This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:小型封装、3通道输出和50%占空比、可支持750mA 的总输出

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887330/uln2003a-small-package-3-channels-output-and-50-duty-cycle-to-support-total-750ma-output

器件型号:ULN2003A

您好!

我的客户使用 ULN2003A 来驱动7个电子阀。  它们需要同时3个通道输出 、以在50%占空比下支持750mA、其他通道  

但根据下面的曲线、 在这种情况下、每个通道的峰值电流只能输出超过200mA 的电流、非常接近750mA 的裕度。  

他们更喜欢小型封装、您是否会建议这 种封装是否可行? 或推荐其他器件。 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您访问 E2E 论坛!

    我想就以下问题提出一些问题、以确保我的理解:

    1.您是使用 ULN2003的3个通道来驱动全部7个电子阀,还是使用7个 ULN2003,每个阀一个? 这意味着每个 UN2003将仅使用3个通道、其余通道将不会连接。

    2.您的工作电压是多少? (查看我们是否有适合您的应用的其他器件)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

          1.他们用1个 UL2003驱动7个阀门,同时打开3个通道。

           2.明天将与他们核实

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其工作电压为12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    是否有原因不想使用来自 ULN2003A 的4个通道来驱动这些电子阀?

    使用4个通道、您可以将每个通道限制为传导高达200mA。 如果将输出连接在一起、则可实现高达800mA 的电流。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    实际上、它们需要使用3个 ULN2003A 来驱动多达17个阀门。 我正在检查他们为什么使用占空比来限制输出。   如果我减小占空比、请建议每个通道输出更大的电流、对吧? 我是说三个通道同时导通。  如下图所示、如果占空比为40%、输出电流 将增加至400mA、N=3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    没错。 占空比越低、您能够驱动的电流就越高。 但这意味着您一次只能使用3个通道来实现所需的电流。

    请记住、在数据表中有2条曲线、一条用于 N 封装、另一条用于 D 封装。 确保您使用的是正确的设计。

    此致、

    Andy Robles