This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:睡眠模式中 REGOUT 引脚电压的问题。

Guru**** 2557670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869947/bq76940-question-of-regout-pin-voltage-in-sleep-mode

器件型号:BQ76940

您好!

    我对 BQ76940分流降压电压有一些疑问。

1,请帮助查看以下链接的内容回复。 如果芯片中存在内部错误、是否会影响关断电压?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/740949/2744432?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ76940%252525252520shutdown#2744432、 

2 μ s,以下标志变为1、发送关断串联电压是否会导致 regout 电压异常?

3 μ A,问题导致的异常关断电压?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    1.是,如果存在 XREADY 故障,部分或所有组将不会关闭。  如果 CAP2短接、则下部组无法获得关断命令的确认、并且它将保持运行状态。  上部组将不会接收到该命令。  

    XREADY 标志指示发生了通信问题。  如果问题消失、部件将正常关闭。  如果问题如中的示例1所述持续存在、则部件不会关闭。

    3.已知良好部件没有异常关断电压。  引脚电压会受到诸如上拉电阻器等外部电路的影响。  如果 IC 损坏、则引脚之间可能存在泄漏路径。