This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:具有单个电路板布局的多节电池配置

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888623/bq76940-multiple-cell-configs-with-one-board-layout

器件型号:BQ76940

您好!

我正在使用锂离子电池充电器和平衡模块。 对于平衡和电池测量、我最后列出了 bq76940。 该模块应能够处理9s 和12s 电池配置(36V 和48V 基极)。

现在、我查看 了 bq76940的数据表、找到了不同电池节数的电池连接:

由于电池分为3组、因此必须短接不同的测量输入。 现在、我想知道是否可以为9s 和12s 配置开发一个 PCB 布局。 如果是9s 配置、则会断开前3个电池的连接。

这是可行的、还是我必须为这两个用例实现两种不同的布局?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    通过选择性地组装输入滤波电阻器并在 BQ76940数据表表表(上图)表26中所示的滤波电容器位置上组装0 Ω 电阻器、可以在同一电路板上支持多节电池配置。 然后、您必须在使用的输入端子上进行电池连接、如果使用外部电池平衡(您可能会这样做)、则需要连接平衡晶体管电流的路径。  EVM 用户指南对更改电路板上的电池节数有一些注释。 选择性零欧姆电阻器或平衡电阻器可组装电路板、从而提供具有更少电池的正确电流路径。  如果您需要连续的电池连接、则需要使用不同的跳线、电池组顶部的高电流路径通常是一个问题。