请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件:LM51551、 LM5155、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想使用直流24伏输入电源制作一个5V、8A 输出(标称值为5A)的直流/直流转换器。 它将被隔离并使用反激式拓扑。 因此、我应该选择哪种反激式变压器、我找不到。
哪种控制器 IC 最适合此用途?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Suprakash、
感谢您考虑使用 TI 产品。 您可以在此设计中使用 LM5155或 LM51551、尽管 LM5022也可以正常工作、但 LM5155/51是我们用于反激式的最新 IC。
关于变压器、如果最大负载为5A、则可以考虑使用 Coilcraft FA2898。 如果您的最大负载为8A、您可能需要直接联系 Coilcraft 或其他磁性元件供应商以获取建议。 如果现成的器件无法满足您的需求、他们应该能够为您定制变压器。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi