This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:使用 LM5022或 TL494或其他更好的产品的直流/直流转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869722/webench-tools-lm5022-dc-dc-converter-using-lm5022-or-tl494-or-something-better

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:LM51551LM5155

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用直流24伏输入电源制作一个5V、8A 输出(标称值为5A)的直流/直流转换器。 它将被隔离并使用反激式拓扑。 因此、我应该选择哪种反激式变压器、我找不到。

哪种控制器 IC 最适合此用途?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suprakash、

    感谢您考虑使用 TI 产品。 您可以在此设计中使用 LM5155或 LM51551、尽管 LM5022也可以正常工作、但 LM5155/51是我们用于反激式的最新 IC。  

    关于变压器、如果最大负载为5A、则可以考虑使用 Coilcraft FA2898。  如果您的最大负载为8A、您可能需要直接联系 Coilcraft 或其他磁性元件供应商以获取建议。  如果现成的器件无法满足您的需求、他们应该能够为您定制变压器。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi