This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:在 Vout 施加电压时、在 Vin1上观察到的电压和电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS2115A, TPS2114A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869596/tps2121evm-023-voltage-and-current-observed-vin1-when-voltage-is-applied-at-vout

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2120TPS2115ATPS2114A

用例:

Vin1与 Vin2优先考虑 Vin1。

重现步骤:

1.为 VIN1和 VOUT 提供5V 电源

2.断开 VIN1的电源。  

观察结果:

1.VIN1即使在断开连接时也能保持5V 电压。

问题:  

是否有办法配置 TPS2121、以便在移除 Vin1的电源时、Vin1电压=低电平?

 


谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我不确定您的意思: VIN1即使在断开连接时也能保持5V 电压。

    当您断开 VIN1的电压输入时、VIN1上的输入电容器必须放电。 在此用例中、负载电流是多少? 当 PR1 <CP2. 时、器件将仅从 VIN1切换到 VIN2  

    我还看到您正在尝试在快速切换模式下使用该器件。 在此模式下、PR1和 CP2都必须大于 VREF。 现在、您的 CP2值为0.99V、这是不够的。 您也不会对 ST 引脚使用任何迟滞。  我强烈建议查看 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/slvubd2a/slvubd2a.pdf 中的5V 电阻分压器网络和 R_h滞

    我还建议阅读此 TI 参考设计中的迟滞: http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf

    进行必要的更改后、请重试切换测试。 如果您需要进一步的帮助、请分享切换事件的几个范围。 我想看到 IN1、IN2、ST 和 VOUT。 我还想查看 PR1、CP2、ST 和 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图值未从初始草稿更新。 使用 EVM 板进行大约500mA 的负载电流测试。  

    Vin1 = 4.5V (在 EVM 上测试)
    Vin2 = 5.0V (在 EVM 上测试)

    R12 = 18k
    R18 = 15k  

    ST 引脚使用滞后、R11上拉为 DNP。 连接到引脚1和2

    切换正确、按预期工作。 唯一的问题是、我们将第三个电源(VIN_3假设为4.5V)连接到 Vout (假设 TPS2121存在电压阻断)。

    我们发现、当没有任何导通时(Vin1和 Vin2 = 0V)、VIN_3 = Vout = 4.5V。 Vin1和 Vin2 = 0V、正确且符合预期。


    但是、如果提供 Vin1、Vin2和 Vin3电压、然后我们停止为 Vin1和 Vin2供电、我们会发现 Vin1电压= Vin_3。
    我们尝试了连接到 Vin1的弱下拉电阻(100k、10k、1k)、但它不是由电容器充电造成的。  


    谢谢、
    Leona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leona、

    您是否正在测试反向电流阻断?

    RCB 仅在反向电流触发 I_RCB 后触发。 请参阅数据表中的第9.3.6节。  

    如果没有反向电流、通道将保持导通状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我们发现、当启用反向阻断时、当 Vout 大于 Vin1时触发、为了使 Vin1恢复到0V Vin1 、需要消耗超过200mA 的电流。  

    它确实是一个特殊的用例。 但是、是否有办法减少 I_RCA? 或者是否有具有较低 I_RCA 的替代器件?

    谢谢、

    Leona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    遗憾的是、无法降低此 IRCB 阈值。 TPS2121和 TPS2120的预期电流为200mA。

    TPS2114A 和 TPS2115A 还具有反向电流阻断功能、但这是以开关速度、电流能力和封装尺寸为代价的。 这些器件可能更适合您的用例。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 感谢您为您的设计选择 TI 电源开关。