主题中讨论的其他器件:TPS2121、 TPS2120、 TPS2115A、 TPS2114A
用例:
Vin1与 Vin2优先考虑 Vin1。
重现步骤:
1.为 VIN1和 VOUT 提供5V 电源
2.断开 VIN1的电源。
观察结果:
1.VIN1即使在断开连接时也能保持5V 电压。
问题:
是否有办法配置 TPS2121、以便在移除 Vin1的电源时、Vin1电压=低电平?
谢谢、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用例:
Vin1与 Vin2优先考虑 Vin1。
重现步骤:
1.为 VIN1和 VOUT 提供5V 电源
2.断开 VIN1的电源。
观察结果:
1.VIN1即使在断开连接时也能保持5V 电压。
问题:
是否有办法配置 TPS2121、以便在移除 Vin1的电源时、Vin1电压=低电平?
谢谢、
Leo
您好、Leo、
我不确定您的意思: VIN1即使在断开连接时也能保持5V 电压。
当您断开 VIN1的电压输入时、VIN1上的输入电容器必须放电。 在此用例中、负载电流是多少? 当 PR1 <CP2. 时、器件将仅从 VIN1切换到 VIN2
我还看到您正在尝试在快速切换模式下使用该器件。 在此模式下、PR1和 CP2都必须大于 VREF。 现在、您的 CP2值为0.99V、这是不够的。 您也不会对 ST 引脚使用任何迟滞。 我强烈建议查看 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/slvubd2a/slvubd2a.pdf 中的5V 电阻分压器网络和 R_h滞
我还建议阅读此 TI 参考设计中的迟滞: http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf
进行必要的更改后、请重试切换测试。 如果您需要进一步的帮助、请分享切换事件的几个范围。 我想看到 IN1、IN2、ST 和 VOUT。 我还想查看 PR1、CP2、ST 和 VOUT。
原理图值未从初始草稿更新。 使用 EVM 板进行大约500mA 的负载电流测试。
Vin1 = 4.5V (在 EVM 上测试)
Vin2 = 5.0V (在 EVM 上测试)
R12 = 18k
R18 = 15k
ST 引脚使用滞后、R11上拉为 DNP。 连接到引脚1和2
切换正确、按预期工作。 唯一的问题是、我们将第三个电源(VIN_3假设为4.5V)连接到 Vout (假设 TPS2121存在电压阻断)。
我们发现、当没有任何导通时(Vin1和 Vin2 = 0V)、VIN_3 = Vout = 4.5V。 Vin1和 Vin2 = 0V、正确且符合预期。
但是、如果提供 Vin1、Vin2和 Vin3电压、然后我们停止为 Vin1和 Vin2供电、我们会发现 Vin1电压= Vin_3。
我们尝试了连接到 Vin1的弱下拉电阻(100k、10k、1k)、但它不是由电容器充电造成的。
谢谢、
Leona