主题中讨论的其他器件: BQ76920、 BQ76930
您好、TI 人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
BQ76940没有内置开路检测系统。 导线漏电通常会将引脚电压下拉。 一节电池的电压将下降、而相邻电池的电压将增加。 ADC 将在某个电压下进行限制、因此较高电压的电池可能会停止增加、而较低电压的电池会继续下降到0。 通常情况下、BQ76940会出现欠压或过压情况。 但是、电路板可能存在其他泄漏、或者连接可能无法完全断开、这可能会保持看起来处于范围内的电压。 BQ76940的电池平衡功能可用于拉取电池输入。 通过开路或高阻抗连接、电池将被拉至低电压并缓慢恢复正常。 算法可以单步调试电池以寻找意外电压。 我们没有示例算法。
需要注意的几个事项:
如果如上图所示、电池5的连接中断、VC5通常会下降到 VC4并显示低电压。 在 BQ76930或 BQ76940设计中、电源引脚上有一个二极管、该二极管可能具有足够的泄漏电流、能够在一定程度上减小该压降。 从电池到电路板的导线断开更常见、这会影响 VC5输入和电源连接。 这可能对 BQ76920产生更明显的影响。 对于 BQ76930和 BQ76940、滤波电容器很大、如果使用热敏电阻进行温度测量、则可以拉电源引脚电压并在每2秒采样温度时打开电池网。 电压可能会随开路连接而变化、但可以轻松观察到具有电池平衡的测试。
在 VC0上、引脚 ABS max 可能不支持全电芯电压、并且可能会被采用开路导线的电芯平衡测试违反。 通常、电池会被视为出现故障、因此这可能不是问题、但如果需要、设计一个限值。 如果在电路板上连接 VC0并且电池连接中断、则电池1将没有电压、电流将流经 VC1、尽管超出了绝对最大值、但器件仍可能响应。
该部件具有 用于自动配置功能的 UVMINQUAL 参数。 如果电池电压被快速拉至该阈值以下、器件将不会将电池识别为欠压。 主机必须在开路测试中识别该问题。