This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:断路检测

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869664/bq76940-broken-circuit-detection

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76930

您好、TI 人

如何确定电池是否与 BQ76940的 Vx 断开?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    BQ76940没有内置开路检测系统。  导线漏电通常会将引脚电压下拉。  一节电池的电压将下降、而相邻电池的电压将增加。  ADC 将在某个电压下进行限制、因此较高电压的电池可能会停止增加、而较低电压的电池会继续下降到0。  通常情况下、BQ76940会出现欠压或过压情况。  但是、电路板可能存在其他泄漏、或者连接可能无法完全断开、这可能会保持看起来处于范围内的电压。  BQ76940的电池平衡功能可用于拉取电池输入。  通过开路或高阻抗连接、电池将被拉至低电压并缓慢恢复正常。  算法可以单步调试电池以寻找意外电压。  我们没有示例算法。

    需要注意的几个事项:

    如果如上图所示、电池5的连接中断、VC5通常会下降到 VC4并显示低电压。 在 BQ76930或 BQ76940设计中、电源引脚上有一个二极管、该二极管可能具有足够的泄漏电流、能够在一定程度上减小该压降。 从电池到电路板的导线断开更常见、这会影响 VC5输入和电源连接。  这可能对 BQ76920产生更明显的影响。  对于 BQ76930和 BQ76940、滤波电容器很大、如果使用热敏电阻进行温度测量、则可以拉电源引脚电压并在每2秒采样温度时打开电池网。  电压可能会随开路连接而变化、但可以轻松观察到具有电池平衡的测试。

    在 VC0上、引脚 ABS max 可能不支持全电芯电压、并且可能会被采用开路导线的电芯平衡测试违反。 通常、电池会被视为出现故障、因此这可能不是问题、但如果需要、设计一个限值。   如果在电路板上连接 VC0并且电池连接中断、则电池1将没有电压、电流将流经 VC1、尽管超出了绝对最大值、但器件仍可能响应。

    该部件具有 用于自动配置功能的 UVMINQUAL 参数。  如果电池电压被快速拉至该阈值以下、器件将不会将电池识别为欠压。  主机必须在开路测试中识别该问题。