This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62404-Q1:TPS62404-Q1 Vout1电压降低300mV

Guru**** 2387860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62404, TPS62404-Q1, TPS62400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886034/tps62404-q1-tps62404-q1-vout1-is-300mv-lower

器件型号:TPS62404-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62404TPS62400

我目前正在使用 TI 的双路降压转换器 IC (TPS62404QDRCRQ1),该转换器的输出应为1.575V 和3.3V。 3.3V 输出(Vout2)工作正常。 但是、在1.575V 输出(Vout1)下、我仅测量了1.2V 电压。 我还通过切断电路板上的一些布线来将 Vout1与电路的其余部分隔离,从而消除了负载问题的可能性。 我的每个降压转换器的输出滤波器值为4.7uH 和10uF。 器件标识为“OET 5CK CV1J”。

我不确定还有什么原因会导致 Vout1输出1.2V 而不是1.575V。 我是否有可能通过某种方式获得 TPS62404而不是 TPS62404-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62404-Q1器件的标记看起来正常。 您能否提供有关原理图和工作条件的更多详细信息?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Tanvee! 这张图片显示了我的 TPS62404-Q1电路。 很抱歉、我无法向您展示我的电路的其余部分、因为它主要是专有的。 但我已经切断了 PCB 上的布线、因此 Vout1 (V1P575)现在与电路的其余部分隔离、从而消除了重负载导致此问题的可能性。 我的输入电压为5V。

    我应该在开关波形中查找什么? 我已经检查过 Vout1降压转换器的开关频率大约为1.8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要使该降压转换器在 CCM 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我迄今为止为调查此问题所做的工作(按此顺序):

    1.切断走线以将 Vout1与电路的其余部分隔离,Vout1的测量值为1.2V。

    2.在 Vout1上添加了30欧姆电阻器以确保输出电流大于51mA;在 CCM 运行模式下、Vout1的测量值为1.2V。

    3.断开 MODE 引脚(引脚2)与 GND 的连接并将其连接至 Vin (5V)以使器件处于恒定 PWM 模式、Vout1仍测量1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正常。   是的、如果您提供具有输入电压和电感器电流的开关波形、那会很好? 因为它是固定频率器件。   

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我今天进行了另一次测试。 我切断 DEF_1走线并将其连接到5V、然后在 Vout1处精确测量1.9V。 实际上、即使我移除了输出端的30欧姆负载、它也是1.9V、这表明 Vout1不受电流负载的影响(即 CCM 与 DCM)。 我拥有的此器件的运行方式与 TPS62404完全相同、而不是 TPS62404-Q1。

    那么、这些是我到目前为止所做的更改(按此顺序):

    1.切断走线以将 Vout1与电路的其余部分隔离,Vout1的测量值为1.2V。

    2.在 Vout1上添加了30欧姆电阻器以确保输出电流大于51mA;在 CCM 运行模式下、Vout1的测量值为1.2V。

    3.断开 MODE 引脚(引脚2)与 GND 的连接并将其连接至 Vin (5V)以使器件处于恒定 PWM 模式、Vout1仍测量1.2V。

    4.从 GND 上切断 DEF_1引脚(引脚5)并将其连接至 Vin (5V)。 Vout1的测量值精确为1.9V、输出端有30欧姆电阻、也有没有30欧姆电阻。

    我稍后将为您提供开关波形、因为我需要花一点时间对电路板进行返工以探测电感器电流波形。 但到目前为止的观察结果似乎告诉我、我没有得到正确的部分。

    如果您手头上有一些已知良好的 TPS62404-Q1、能否给我发送一些消息、以便我可以替换我当前拥有的 TPS62404-Q1? 这最终应确认我从供应商处获得的 TPS62404-Q1是否与 TI 样片不同。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    通过测量可以更好地了解器件的行为。 对于器件、标记似乎正确、因此减少了获取错误器件的机会。 我建议从 TI store 购买。 另一种可能是在测量期间器件可能会损坏。

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    几天前、我从 DigiKey (https://www.digikey.com/products/en?mpart=TPS62400EVM-167&v=296)订购了此 EVM。 我用我从 TI store 订购的 TPS62404-Q1替换了板载 TPS62400器件、结果相同、当 DEF1为低电平时 Vout1为1.2V、当 DEF1为高电平时为1.9V、无论模式/数据设置如何。 根据 www.ti.com/.../slvu178a.pdf 中的原理图、我必须删除 R5、R6、R7、C3和 C8。 R4被替换为0欧姆电阻器。 我在下面捕获了 SW1波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于讨论正在通过邮件进行、我将关闭该主题。

    此致、

    Tanvee