主题中讨论的其他器件:TPS62404、 TPS62400
我目前正在使用 TI 的双路降压转换器 IC (TPS62404QDRCRQ1),该转换器的输出应为1.575V 和3.3V。 3.3V 输出(Vout2)工作正常。 但是、在1.575V 输出(Vout1)下、我仅测量了1.2V 电压。 我还通过切断电路板上的一些布线来将 Vout1与电路的其余部分隔离,从而消除了负载问题的可能性。 我的每个降压转换器的输出滤波器值为4.7uH 和10uF。 器件标识为“OET 5CK CV1J”。
我不确定还有什么原因会导致 Vout1输出1.2V 而不是1.575V。 我是否有可能通过某种方式获得 TPS62404而不是 TPS62404-Q1?