This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:上电时短路

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887496/tlv61048-short-circuit-when-power-on

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件: TPS61372

您好!

我的项目中有一个问题、在这个问题中、我使用 TLV61048将我的电压从 Vbat (3V7)升至5V 或12V、具体取决于 S6开关位置。  

我没有 TLV61048的电路板工作正常,但如果我打开它(使用使能引脚),则会出现短路, 并且 TLV61048会熔断。

如果将其卸下,电路将重新启动以正常工作(当然,部分是增压器电压功能)。  

我做错了什么?请查看随附的原理图(请参阅5V5稳压器部分) 和布局。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto:

    请问您测试了多少个电路板? 您的负载条件是什么?

    然后、请更换新 IC 并在启动期间测量 EN、Vin、SW、Vout 的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回复。 我已经在多个电路板上对其进行了测试。

    我有一个 MCP1703稳压器作为负载(从5.5到5V)。

    移除稳压器 TLV61048正常工作、但当使能端关闭时、输出电压仍约为3.7V (应为0)

    我注意到设备非常靠近电池连接器,它是否相关?

    当使能端关闭时、我如何获得0V 电压?

    非常感谢、

     Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto:

    如果 TLV61048在移除负载后正常工作、我怀疑它与负载相关。 您可以使用电阻或电子负载来仿真负载并首先测试 TLV62048性能。 并同时检查 MCP1703的电路。

    有关禁用 TLV61048的问题、您可以发现有一个电感和二极管连接输入和输出。 因此、如果禁用升压转换器、Vout 将为 Vin-Vdiode。

    如果您需要断开输入和输出、我们建议您选择替代器件、例如 TPS61372。