Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS61372
主题中讨论的其他器件: TPS61372
您好!
我的项目中有一个问题、在这个问题中、我使用 TLV61048将我的电压从 Vbat (3V7)升至5V 或12V、具体取决于 S6开关位置。
我没有 TLV61048的电路板工作正常,但如果我打开它(使用使能引脚),则会出现短路, 并且 TLV61048会熔断。
如果将其卸下,电路将重新启动以正常工作(当然,部分是增压器电压功能)。
我做错了什么?请查看随附的原理图(请参阅5V5稳压器部分) 和布局。
非常感谢您的帮助。