This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:一旦连接输入、12V 输出配置会导致器件故障。

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS562201, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869504/tps54202h-12v-output-configuration-leads-to-part-failure-as-soon-as-input-is-connected

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件: TPS562201TPS54202

您好!

我尝试将 TPS54202H 配置为12V 输出(最大电流1.5A)。

问题:

一旦电源连接到输入端、该部件就会发生故障、输入端会对地短路。 其他组件似乎都不受影响。 即使电源输入是限流电源(限制为10mA!)、也会发生这种情况。

之后是另一个稳压器(TPS562201)、该稳压器将12V 输出转换为3.3V 电源轨、然后是其他电路。 如果我卸载 TPS54202 (U2)并在其输出端提供外部12V 电源、那么电路板上的所有其他组件似乎都可以正常工作。

我将使用数据表了解所有值、并使用我们的定制布局查看标准原理图。

以下是原理图:

布局如下:

请注意、所有内容都位于同一层、网络会突出显示以使其清晰。

蓝色表示 GND、绿色表示输出、红色表示输入。

我已经尝试过的:

-拆卸 C9不会以任何方式影响电路。

-卸载 R1、不会发生任何情况、因为在 IC 中不会发生故障。

是否有标记说明问题可能是什么以及什么可能导致部件完全失效? 我应该进行哪些实验? 还有事吗?

谢谢你。

此致、非常感谢、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    EN 的绝对最大额定电压为7V。 将 EN 上拉至24V 可能是您的问题。