主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76940、 BQ76942
您好!
我使用 TI Excel 工具根据我们使用的 NTC 计算电池温度模型的系数。
在技术参考手册中、我找不到有关电池温度模型子类中参数 rc0和 ADC0的任何说明。
请告诉我这些参数在电池温度中的用途是什么。 以及应将其设置为什么。
谢谢、此致、
Prasanna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TI Excel 工具根据我们使用的 NTC 计算电池温度模型的系数。
在技术参考手册中、我找不到有关电池温度模型子类中参数 rc0和 ADC0的任何说明。
请告诉我这些参数在电池温度中的用途是什么。 以及应将其设置为什么。
谢谢、此致、
Prasanna
您好 Prasanna、
以下是这两个参数的说明:
rc0: 调节5/3后校准温度下对应于理想 ADC 测量的温度校正因数。 例如、使用25C 的校准温度、假设热敏电阻值为10kOhm、上拉电阻值为18kOhm、则计算结果为 Rthermistor /(Rthermistor + Rpull-up)* 32767。
ADC0: 与校准温度下的实际 ADC 测量相对应的温度校正因子、包括换算系数。 在热敏电阻连接到 TS1的校准温度下、TS1原始 ADC 计数(32位格式)除以256、然后乘以5/3、用于此设置。
此致、
Matt
您好、Matt、
感谢您的解释。
关于 rc0、它看起来是为了考虑模型中的上拉电阻器值、因此具有正确的上拉电阻值确实很重要。
我们将 bq76940与 bq78350-R1搭配使用。 上拉电阻位于 bq76940内部、数据表第17页显示其10k Ω。 使用10k 欧姆可得到 Excel 工具中的错误系数。 这是数据表中的错误还是工具中的错误? 如果我使用18k 上拉值、计算结果显示 rc0 = 11702.5、这也是 bq78350中的默认值。 如果我们使用10k NTC、该值是否正确?
对我来说、ADC0仍然不是完全清零。 这是否考虑了上拉电阻器的容差? 此参数看起来像温度校准过程的输出、应将其设置为默认值?
期待收到回复。
Prasanna
您好 Prasanna、
我发送的说明来自不同的电池监控器器件 BQ76942、因此18k 上拉电阻不适用于 BQ76940。 BQ78350-R1文档未介绍这些参数、但建议不要从默认值修改 rc0或 ADC0。 我被告知 BQ78350热敏电阻系数计算器已在计算中考虑了这种差异。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/637657/2352741
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/541826
此致、
Matt