This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:缺少电池温度模型子类中的参数说明 rc0和 ADC0

Guru**** 2586815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888307/bq78350-r1-parameter-description-rc0-and-adc0-from-cell-temperature-model-sub-class-is-missing

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940BQ76942

您好!  

我使用 TI Excel 工具根据我们使用的 NTC 计算电池温度模型的系数。  

在技术参考手册中、我找不到有关电池温度模型子类中参数 rc0和 ADC0的任何说明。

请告诉我这些参数在电池温度中的用途是什么。 以及应将其设置为什么。

谢谢、此致、

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    以下是这两个参数的说明:

    rc0: 调节5/3后校准温度下对应于理想 ADC 测量的温度校正因数。 例如、使用25C 的校准温度、假设热敏电阻值为10kOhm、上拉电阻值为18kOhm、则计算结果为 Rthermistor /(Rthermistor + Rpull-up)* 32767。

    ADC0: 与校准温度下的实际 ADC 测量相对应的温度校正因子、包括换算系数。 在热敏电阻连接到 TS1的校准温度下、TS1原始 ADC 计数(32位格式)除以256、然后乘以5/3、用于此设置。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的解释。  

    关于 rc0、它看起来是为了考虑模型中的上拉电阻器值、因此具有正确的上拉电阻值确实很重要。

    我们将 bq76940与 bq78350-R1搭配使用。 上拉电阻位于 bq76940内部、数据表第17页显示其10k Ω。 使用10k 欧姆可得到 Excel 工具中的错误系数。 这是数据表中的错误还是工具中的错误? 如果我使用18k 上拉值、计算结果显示 rc0 = 11702.5、这也是 bq78350中的默认值。 如果我们使用10k NTC、该值是否正确?

    对我来说、ADC0仍然不是完全清零。 这是否考虑了上拉电阻器的容差? 此参数看起来像温度校准过程的输出、应将其设置为默认值?  

    期待收到回复。

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    我发送的说明来自不同的电池监控器器件 BQ76942、因此18k 上拉电阻不适用于 BQ76940。 BQ78350-R1文档未介绍这些参数、但建议不要从默认值修改 rc0或 ADC0。 我被告知 BQ78350热敏电阻系数计算器已在计算中考虑了这种差异。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/637657/2352741

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/541826

    此致、

    Matt