主题中讨论的其他器件:UCC256303、 TL431
您好!
我想知道 UCC256303是否传递了外部关断功能? 当控制器长时间保持突发关闭模式、然后出现负载瞬态时、会发生什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
通过 将反馈引脚拉至接地、可在 UCC256303中实现外部关断。
让我重新表述我的问题。
在 UCC256303中、当 FBReplica 低于 BMT (n FBLessThanBMT)的时间超过200ms 时、控制器进入启动状态。 UCC256403中 也会发生这种情况吗? 我是从电池充电器 CC 应用的角度提出的。
此致、
A S Nagaraj
A S Nagaraj
"FBReplica 低于 BMT (n FBLessThanBMT)的时间超过200ms、控制器进入启动状态"是 UCC256303数据表中的一个拼写错误。 UCC256303中实际上没有发生这种情况、UCC256403中也没有发生这种情况。
为了确保在突发模式下正常运行、我们建议您确保所使用的光耦合器不会进入饱和状态、并且 VCC 电容器的大小足够大、但在该电容器不会放电至 UVLO 关闭的情况下。
我们不建议通过将 FB 拉至 GND 来禁用 UCC256403、因为当您重新启用操作时、UCC256403将不会在软启动模式下启动。 这可能会导致触发过流故障保护、从而导致转换器进入故障关断保护。
此致、
Eric