This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:外部关断功能

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887995/ucc256403-external-shutdown-function

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC256303TL431

您好!

我想知道 UCC256303是否传递了外部关断功能? 当控制器长时间保持突发关闭模式、然后出现负载瞬态时、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    andar

    若要从外部关闭 UCC256403、您可以使用与 UCC256303相同的建议技术、在该技术中、您将 BLK 拉至 GND 以禁用运行。

    输出电压直接通过 OPTO / TL431反馈进行测量、因此、如果突发期间存在负载瞬态、UCC256403将快速响应瞬态事件。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    通过 将反馈引脚拉至接地、可在 UCC256303中实现外部关断。  

    让我重新表述我的问题。

    UCC256303中、当 FBReplica 低于 BMT (n FBLessThanBMT)的时间超过200ms 时、控制器进入启动状态。 UCC256403中 也会发生这种情况吗? 我是从电池充电器 CC 应用的角度提出的。

    此致、

    A S Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A S Nagaraj

    "FBReplica 低于 BMT (n FBLessThanBMT)的时间超过200ms、控制器进入启动状态"是 UCC256303数据表中的一个拼写错误。  UCC256303中实际上没有发生这种情况、UCC256403中也没有发生这种情况。

    为了确保在突发模式下正常运行、我们建议您确保所使用的光耦合器不会进入饱和状态、并且 VCC 电容器的大小足够大、但在该电容器不会放电至 UVLO 关闭的情况下。

    我们不建议通过将 FB 拉至 GND 来禁用 UCC256403、因为当您重新启用操作时、UCC256403将不会在软启动模式下启动。  这可能会导致触发过流故障保护、从而导致转换器进入故障关断保护。

    此致、

    Eric